This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:在 LTSpice 上使用未加密的 PSpice 模型时出错

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, LM2576HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002359/ucc28600-getting-error-using-unencrypted-pspice-model-on-ltspice

器件型号:UCC28600
主题中讨论的其他器件: LM2576HV

您好、E2E 论坛、

目前、我正在使用 UC28600设计 QR 反激式、需要进行仿真来证明我的设计合理。

打开支持案例后、我获得了未加密的 UCC28600 PSpice 模型。

我使用自动生成模型将模型导入到 LTSpice 中、但偶然发现了几个错误(下面随附 的是错误日志)。

我知道 PSpice 和 LTSpice 之间有多种不同的语法、但作为一个在这个领域有新的人、我不能逐一指出它们。

可以有人帮助我吗?

电源 我已经知道 TI 最近推出了 PSpice for TI、但我仍然更喜欢使用 LTSpice 作为仿真器(考虑到在我的器件上学习程序和程序本身所需的时间有点低)

e2e.ti.com/.../ErrorLog_5F00_UCC28600.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、TI 仅支持 UCC28600的 TINA 和 PSpice 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您的回答。

    我已经知道 TI 仅支持 UCC28600的 TINA 和 PSpice 模型。

    但我要问的是、是否有任何方法可以成功地将 UCC28600未加密模型导入到 LTSpice 中?

    因为当我使用相同的方法通过 LTSpice 上的自动生成功能导入 PSpice 未加密 LM2576HV 模型时、它会成功工作。

    电源 我手头上有未加密的 UCC28600模型、可从 TI 客户技术支持处获取

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我与美国团队成员核实一下。

    尊敬的 Mike:

    您是否有适合客户的 UCC28600 LTSpice 模型?

    非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    德州仪器不支持 LTSpice 或具有 LTSpice 模型。  我相信、要获得 LTSpice 支持、您必须联系 Analog Devices。

    以下链接提供了 Tina 和 PSpice 模型、您可以使用这些模型来评估调试和功能电路。

    https://www.ti.com/product/UCC28600?keyMatch=UCC28600&tisearch=search-everything&usecase=GPN#design-development##design-tools-simulation

    如果您没有这些仿真工具、也可以从 TI.com 下载 PSpice 和 Tina 仿真器来评估您的设计。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike 和 Adam、您好!

    感谢您为我的问题提供解决方案。

    我稍后将安装可用的仿真器。

    此致、