This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:卸下适配器

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24773, BQ25306, BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999967/bq24773-remove-the-adapter

器件型号:BQ24773
主题中讨论的其他器件: BQ25306BQ25792BQ25672

尊敬的团队

客户想要确认是否可以。

1.如果主机 IC 未通过 I2C 连接到 BQ24773、充电 IC 是否需要执行充电?

2. 如果 主机 IC 的状态 为关闭、充电 IC 是否需要执行充电?

3. 是否可以通过 I2C 检测适配器是否存在并通知主机 IC?  主机是否可以 检测 电池或适配器供电?  

4.从适配器电源关闭到电池的开关时间。

非常感谢

丹尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

     

    1)和2)在 POR 上、ChargeCurrent ()寄存器设置为0mA。 主机 MCU 必须写入寄存器才能为电池充电。

    3) 3)不幸的是、BQ24773没有显示适配器和电池是否存在的寄存器。 作为替代解决方案、您可以使用主机 MCU 来监控 ACDET 电压、以确定适配器是否存在。

    4) 4)拔下适配器后、BATFET 将打开、以便 VBAT 维持 VSYS 的供电。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angle

    客户 有两个问题、能帮您回答一下。

     ChargeCurrent ()寄存器设置为0mA。 主机 MCU 必须写入寄存器才能为电池充电。

    只需要第一次写入,或者每次都需要写入? 由于在我们的产品中、在 某些情况下、充电器和主机 MCU 可能会分为两个独立的部分。 我们需要了解在没有主机 MCU 时、充电器是否可以独立工作。

    3.拔下适配器后,BATFET 将打开,以便 VBAT 维持 VSYS 的供电。

       您是否有交换时间的时间间隔数据?

    非常感谢  

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

     

    每次移除适配器时 ChargeCurrent()寄存器都会复位。 但是、如果仅断开主机 MCU、则保留现有寄存器设置。 例如,如果主机 MCU 写入 ChargeCurrent()寄存器,然后在适配器保持存在时断开主机 MCU,则 ChargeCurrent()寄存器设置将保持不变,BQ24773可以继续为电池充电。

     

    在我对 BQ24773 EVM 进行的测试中、适配器电源到电池电源的转换可能非常快、大约几百 us。 由于 VSYS 上的电容和快速 BATFET 导通时间、在我的测试中、适配器电源到电池电源的转换不是问题。 如果需要更精确的时间测量、我建议使用您的测试设置、工作条件和负载条件来测试 EVM。

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ang

    感谢您的信息和大力支持。
    在我的其余2个问题上,我们仍然需要您的帮助:

    4. BAT 引脚(引脚17)具有感测电池组电压的功能。 此数据(电池组的电压)是否可以通过接口发送到主机 MCU?
    5.是否有任何引脚可连接至 LED 以指示充电指示灯?

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    4) 4)我们的一些其他充电器具有集成 ADC、允许主机 MCU 通过充电器 IC 轻松读取电池电压、但遗憾的是、BQ24773不支持这种情况。 在许多应用中、BQ24773与电池电量监测 IC 配对使用、可向主机 MCU 报告电池电压、电流和 SoC (充电状态)等情况。

    5) 5)不幸的是、BQ24773也没有用于此目的的引脚、但我们的一些其他充电器有一个 STAT 引脚、该引脚可与 LED 一起用于指示器件当前正在充电。

    您的适配器电压、电池充电电压和最大充电电流是多少? 如果您提供有关应用要求的更多信息、我可以告诉您是否有比 BQ24773更适合的充电器 IC。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ang

    感谢您的回复。 信息如下所示。

     

    1.适配器电压:12V
    2.电池充电电压:我们使用2节电池串联结构,因此典型值为8.4V。 (我们希望充电电压可调节)
    3.最大充电电流:<1A
    我们可能需要监测电池电压、并控制 LED 指示灯的充电状态。

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25306 -独立式17V、3A 1-2节降压电池充电器如何?

    www.ti.com/.../BQ25306

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger

    感谢您的推荐、您能建议使用具有 I2C 接口的充电 IC 吗?

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

     

    BQ25792可满足您的所有要求。 它具有 I2C 接口和集成 ADC、因此主机 MCU 可以通过充电器轻松读取 VBAT。 BQ25792还具有一个 STAT 引脚、用于指示充电状态。 开关 FET 和 BATFET 都集成在 IC 内部、从而简化了布局并减少了 BOM 数量。

     

    或者、您也可以使用 BQ25672。 该器件与 BQ25792非常相似、但它仅是降压充电器、而不是降压/升压充电器。 与 BQ24773相比、BQ25672和 BQ25792应更适合您的应用。

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ang

    感谢您的大力支持。

    非常感谢

    丹尼