请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24780S 大家好、
我想问一个有关寄存器0x3B 位[15:14] bq24780S 的设置的问题
这些位用于设置电池电量耗尽阈值、以使 IC 退出学习模式和升压模式
这是件事
例如,我的电池组的切断电压为12V,充满电的电压为17.8V
因此它基本上是3V 至4.45V 的电池
根据数据表的说明,3V/4.45Vx100%=67.41%
我将把位[15:14]设置为[1:1]、以避免在升压模式期间切断电池组
但对于学习模式
该阈值太高、因此电池无法完全放电以进行电量监测计学习
那么、如何进行折衷呢?
此致、
哈迪