This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24765EVM:输入电压

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24765

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002454/bq24765evm-input-voltage

器件型号:BQ24765EVM
主题中讨论的其他器件:BQ24765

大家好、

我的客户将 BQ24765与 EVM 配合使用。  他正在考虑遵循 EVM 的设计、并且希望知道输入范围是由什么决定的。

QB24765的输入范围为7V~24V、但 EVM 为18~22V。

最棒的

Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

     

    有效输入电压范围由 ACIN 电阻分压器确定。 ACIN 必须高于2.4V、BQ24765才能检测到有效适配器并启用充电。 BQ24765 EVM 上的 ACIN 电阻分压器在设计时考虑了19V 适配器。 如果 VIN 低于18V、则 ACIN < 2.4V、这太低。

     

    此致、

    Angelo