This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2819:使 Vdd 引脚悬空

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2819, TPS2829

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002501/tps2819-leaving-vdd-pin-floating

器件型号:TPS2819
主题中讨论的其他器件: TPS2829

大家好、团队、

TPS2819 和 TPS2829共享同一数据表、差异与内部稳压器有关。

引脚1在 TPS2829上为 NC 、而在 TPS2819上为 Vdd。

如果我们将使用 TPS2819  而不是 TPS2829、但 PCB 的引脚1悬空(它是为 TPS2829设计的)、因此在 未使用 Vdd 的情况下、未按照建议将其连接到 TPS2819的 Vcc。

您在该交易所发现任何问题吗?

部件是否仍然可以工作?

考虑到 LDO 顶部的二极管、它看起来可以正常工作、但它的可靠性如何?

数据表指出、TPS2819的未使用 Vdd 应连接到 Vcc、因此客户仍有不连接 Vdd 的风险。

以上信息将有助于风险分析。

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢 您的联系。

    VDD 引脚是内部稳压器的输出、当不需要稳压器时、该稳压器可连接到 VCC 外部。  

    在这种情况下、您可以将引脚拉高并将其从外部连接到 VCC、以使稳压器短路并适应 P2P 兼容性。

    保持引脚悬空也可能是可以的、根据方框图、该器件可以正常工作、但根据您的应用以及预期的电路板和系统寄生、驱动器 IC 可能会通过该引脚进行耦合、这可能会带来系统挑战。

    此致、

    -Mamadou  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    感谢您的反馈。

    PCB 已完成。

    VDD (引脚1)输入而不输出。

    您的评论是否仍然有效:

    保持引脚悬空也可能是可以的、根据方框图、该器件可以正常工作、但根据您的应用以及预期的电路板和系统寄生、驱动器 IC 可能会通过该引脚进行耦合、这可能会带来系统挑战。

    谢谢、

    Mauro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于少数器件的验证、您可能会放弃它、但我不建议将功能引脚悬空以进行全面生产、因为潜在的系统噪声和电源引脚上的寄生耦合会导致系统产生噪声。

    此致、

    -Mamadou