This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:锂离子电源

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61023, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002642/tps61023-li-ion-power-supply

器件型号:TPS61023
主题中讨论的其他器件: TPS61022

您好!

我需要使用锂离子电池设计5V 电源。 因此、输入参数是 Vin= 2.8~4.2V、 输出参数需要为 Vout=5V 和 Iout=3.5A。我打算使用谷值电流限制为3.7A 的 TPS61023。我在 TI 论坛上研究了谷值电流限制这一术语、得出结论认为它可以处理3.5A 的输出电流。 这是我在下面的设计。

我关于 TPS61023输出电流的结论是否正确? 它可以为输出提供的最大电流是多少? 此设计是否可以满足我的输出需求?

此外、如果我遇到这种错误、请解释谷值电流限制的含义。 当然,我们亦欢迎有关设计的建议。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daki、

    TPS61023不能用于您的应用。 TPS61022是更好的选择。

    谷值电流限值表示电感器谷值电流限值。 对于升压转换器、电感器位于输入侧、电感器平均电流为输入电流。 因此、最大输入电流等于谷值电流限制+电感器电流纹波/2。 因此、您可以说3.7A 电流限制表示输入电流限制、而不是输出电流限制。

    TPS61022具有更高的电流能力。