This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54J061:奇怪的 Webench 稳态仿真结果

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54J061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000941/tps54j061-strange-webench-steady-state-simulation-result

器件型号:TPS54J061

您好!

我的客户计划在 Vin=6.3V、Vout=3.6V 和 Iout (max)=2A 的设计中使用 TPS54J061。
我运行 Webench 启动和稳态仿真。
启动仿真结果看起来不错、Vout 单调达到~3.6V。
但是、稳态仿真结果看起来很奇怪、Vout 大约为-1V。
出什么问题了?
e2e.ti.com/.../WBDesign765.pdf
此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、K.Hirano、

    我们能够再现报告的问题、目前正在对此进行研究。

    一旦找到解决办法/根本原因、我会尽快返回给您。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、K.Hirano、

    所报告的 Webench 问题将在 6月的第二周前解决。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    同时、作为 Webench 的替代方案、您可以 使用 PSpice 模型和 PSpice for TI 仿真器。  

    https://www.ti.com/lit/zip/slvmde0

    https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI

    我将向您通报这方面的任何更新。

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yitzhak

    感谢您的支持。
    我期待着解决问题。

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K.Hirano:

    Bolurian 收到更新后会通知您。

    谢谢、

    Lishuang