主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
你好。
我的学习能力遇到了6S9P INR18650-30Q 的问题
我无法将 LStatus 标志从0x04更改为0x05
我有 两个充放电日志。
我不知道问题在哪里、它不会进入下一阶段。

整个图表涵盖7天、因此周期之间的时间超过5小时。
由于目标系统中的高电流、我使用的电流调节因子= 2
解压缩的日志文件占用120MB、因此我将发送压缩的日志文件。
e2e.ti.com/.../ScaleFactor2_5F00_calibration1_5F00_1_5F00_bq40z80.rar
放电电流设置为-4A、感应电阻器的值为0.5m Ω
此致 Michal