This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:学习周期6S9P LStatus 仅为0x04

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998602/bq40z80-learning-cycle-6s9p-lstatus-only-0x04

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

你好。
我的学习能力遇到了6S9P INR18650-30Q 的问题  
我无法将 LStatus 标志从0x04更改为0x05

我有 两个充放电日志。

我不知道问题在哪里、它不会进入下一阶段。

整个图表涵盖7天、因此周期之间的时间超过5小时。

由于目标系统中的高电流、我使用的电流调节因子= 2

解压缩的日志文件占用120MB、因此我将发送压缩的日志文件。

e2e.ti.com/.../ScaleFactor2_5F00_calibration1_5F00_1_5F00_bq40z80.rar

放电电流设置为-4A、感应电阻器的值为0.5m Ω

此致 Michal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔

    如果您无法从0x04转到0x05、这意味着您的 DOD 变化不足以满足第一个周期的要求。 为了获得第一个 Qmax、您需要获得 DOD 16384 (14745)变化的90%。  

    从您的日志中、我看到充电后、您会达到600以下(良好)、但 DSG 之后、您只能达到14.9k。 请在停止前降低放电率或放电至较低的电压。  

    对于第二个周期、请返回到您使用的 DSG 速率或至少 C/10的设计容量(最小值)

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我的容量为13500mAh *比例因子2 = 27000mAh。

    16384 是  SusTurboCurr [mA]

    我对 DOD 的价值也有类似的怀疑。 我将放电电压更改为接近标称2.5V。 在放电期间、状态更改为0x05我在 DOD0通过 Q =~ 13400mAh 的电平下获得放电、但现在完整的充电容量仅为1856mAh。 在该测试中、我在第一次放电之前没有执行复位、但继续前面的测试。
    第一次放电后、状态为0x05、但现在看到设计容量 mAh 值更改为6655mAh、以前是13500mAh。
    我想我需要通过复位和新设置的设计容量 mAh 值为13500mAh 开始此过程?

    e2e.ti.com/.../1momh-_5F00_v1_5F00_factoryscale2.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔

    您是否还可以提供 GG 文件和 srec?  

    FCC 仅为2000、因为出于某种原因、True RemCap 在开始时计算为-12000。 因此、当您为13.4K 充电时、您的净 FCC 仅为2k。  

    这会导致我认为您的器件中的化学 ID 有某种程度的损坏、一些已学习的参数非常错误、或者您的器件会因大量 DSG 电流流动而复位。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完成第二轮后、我有一个 gg 文件。 
    现在、我已经尝试重置所有内容并返回到状态0x04、但它仍然是0x05 
    e2e.ti.com/.../afrer-reset-to-default.gg.csv

    e2e.ti.com/.../after_5F00_cycle_5F00_with-status-5_5F00_and_5F00_reset_5F00_to_5F00_default.rar
    e2e.ti.com/.../after-cycle-with-status-5.rar





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔

    我不明白您的意思是要返回到0x04。 学习过程是一件一次性的事情、一旦监测计学习、它就不会返回。  

    在您的 gg 文件中、我看到您的终端电压设置为24319、每节电池大约为4.03V。 这种情况超出了高水平、不起作用。 我希望 termV 大约为3V/节。  

    请将您的[Termination Voltage](终端电压)降低至适当的值、以获得更好的结果

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢你的帮助。 

    我不知道何时更改、以前我将其设置为"端点电压"、"16500"、"mV"
    [引用 userid="26845" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998602/bq40z80-learning-cycle-6s9p-lstatus-only-0x04/3703900 #3703900)]一旦监测计获知后、学习过程将是一次性的、不会返回。  [/报价]
    我知道 LStatus 不能从0x05更改为0x04吗? 

    当我将
    术语电压更正为15900mV 并连接负载时、"完全充电容量"的值更改为正确的值12739mAh。
    e2e.ti.com/.../LStatus05_5F00_correct_5F00_term_5F00_voltage_5F00_and_5F00_full_5F00_charge_5F00_capacity.gg.csv


    现在我关闭了"gauge _EN"、因为我必须将其连接到器件。 
    但在周末、我将尝试运行一个学习周期、并查看 LStatus 是否从0x05更改为0x06和0x0E。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔

    老实说、由于您正在进行许多不同的工作、我认为最好重新编程新图像并从头开始执行学习周期。 请务必更新 termV 和电池节数以及其他关键信息。

    另一个选项如果您检查 DF 并相信全部正确、则可以手动将更新状态写入0x04。 如果您选择了此路线、请同时确保 Ra Flag 和 RAX 标志为 FF55和 FFFF。 这些也表示未学习  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您知道如何手动将 LStatus 更改为0x04吗?
    我能否在学习周期之前上传旧的十六进制转储以更改 LStatus 0x04?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michal

    在 bqStudio [数据存储器][电量计量][状态][更新状态]中、您只需单击该字段并像写入端接电压一样对其进行写入即可。  

    谢谢、

    Eric Vos