This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560-Q1:TPS54560B 替代产品

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560B, TPS54560-Q1, LM61495-Q1, LM61440-Q1, LM61460-Q1, LM61440, LM61460, TPS54560, TPS54560B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001407/tps54560-q1-tps54560b-replacement

器件型号:TPS54560-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS54560BLM61495-Q1LM61440-Q1LM61460-Q1LM61440LM61460TPS54560TPS54560B-Q1

尊敬的支持团队:

我的公司成功地在 所附的设计中使用了 TPS54560B IC 进行12V 至5V 的转换。

由于最近的短缺、我们不得不选择替代器件。   我们有看起来兼容的 TPS54560-Q1。

从我们在  webench 上测试这两个器件的结果来看、 转换器周围电路应该没有很大的差异。

我们在电路板上尝试了一对一的替代方法、但它不起作用。  使用 TPS54560-Q1 的系统在负载电流增加时变得不稳定、当它达到2.5A 以上的值时、Vout 下降至4V 或更低。

您能否为新器件正确执行建议任何解决方案?

此致

安东内拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonella:

    您的最大输入电压和负载电流要求是什么?

    如果输入电压可以保持在36V 以内、那么我建议查看 LM61440-Q1 (4A)器件、该器件应满足您在12Vin|5Vout 应用中的应用设计要求。 或者、我们的 LM61460-Q1 (6A)属于同一器件系列、或最新发布的器件 LM61495-Q1 (10A)。

    请注意、仅 LM61440和 LM61460具有引脚对引脚兼容性、详见数据表首页。

    此致、

    Jimmy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy 

    感谢你的答复。  

    我们的输入电压可能在11V 和16V 之间变化。 我们希望为负载提供高达5A 的电流、但如果对目前的 max2A 进行任何改进、我们将不胜感激。

    解决方案我们更改了电路板上的开关、我们更喜欢采用与 TPS54560相同封装的器件。 遗憾的是 、LM614XX 的封装不同。

    我无法理解此电路的问题、因为它与 webench 对 TPS54560B 和  TPS54560-Q1的建议非常相似、但只有前者工作良好(我们实际上达到了5A 输出电流、而输出电压 保持在接近5V)。

    您是否可以建议对组件值进行不同的选择?

    或者、您是否可以建议在哪里找到 TPS54560B 库存?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonella:

    感谢此处的澄清。  

    测试时、您可以确保输入电源不受电流限制。  

    TPS54560B 与 TPS54560-Q1不应区别于后者、后者通过了汽车认证。  

    但是、由于不建议在新设计中采用后者、TI 建议在未来设计中改用 TPS54560B-Q1器件。

    您能否确认之前使用 TPS54560-Q1的设计是否按预期工作、并且完全相同电路板上新换用的 TPS54560B 器件是否存在此问题?

    如果是、我建议从卷带包装盘中尝试另一个新装置、然后重新测试。 我想知道这是否是由不正确的回流/组装导致的器件问题。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Jimmy、

    感谢您的建议。  

    在这种情况下、输入电流不应成为问题、我们还 在 相同的条件下测试了 TPS54560B 和 TPS54560-Q1的安装电路板。

    [引用 userid="284548" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001407/tps54560-q1-tps54560b-replacement/3701242 #3701242"]您能否确认您之前使用 TPS54560-Q1的设计是否按预期工作、并且完全相同电路板上新换用的 TPS54560B 器件是否存在此问题?
    注:事实上,情况恰恰相反。 该板首先专为 使用 TPS54560B 而设计、然后  由于供电问题、我们需要 立即 安排 另一个解决方案。

     我们希望  TPS54560-Q1 (或任何其他替代器件)能够正常工作。 TPS54560-Q1的两个单元已经过测试、它们的行为相同。 此外、该布局为散热垫(GND)连接提供了大量空间。

    有关 如何提高 TPS54560-Q1电路性能的其他想法吗?

    再次感谢

    此致

    安东内拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonella:

    我通过计算器运行原理图、看起来不错。

     e2e.ti.com/.../3823.Copy-of-TPS54360_2D00_361FAMILY_5F00_CALC_5F00_TOOL_5F00_REVE.xls

    使用 TPS54560-Q1时、SW 节点、VIN、VOUT 在2A 和4A 时的波形是否为?
    此外、您的设计是否具有布局?

    或者、您也可以尝试使用 TPS54560B-Q1  

    https://www.ti.com/product/TPS54560B-Q1

    此处列出了 B 版本与非 B 版本之间的差异

    https://www.ti.com/lit/an/slvaea1/slvaea1.pdf?ts=1621455890153&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS54560B-Q1

    谢谢

    -Arief