This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25183:安全要求为60V 时的 VIN 引脚额定值

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25183

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002527/lm25183-vin-pin-rating-for-safety-requirement-of-60v

器件型号:LM25183

我们对 LM25183数据表感到困惑。 在 ABS 中。 输入引脚的最大额定值为48V。 但第一页显示了集成的65V MOSFET。  

该 VIN 引脚是否能够承受60Vdc 的电压值? 由于安全功能要求、需要在输入电压轨上进行几秒钟的60VDC 测试。 LM25183对此测试是否正常? 非常感谢。  

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    抱歉、VIN 引脚最多只能具有45个最大绝对值。 请勿应用60VDC。

    仅 SW 节点的额定值为65V。

    此致、Jason