This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2842AQ:陶瓷输出电容器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2842AQ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002589/uc2842aq-ceramic-output-capacitors

器件型号:UC2842AQ

您好!

我们在 双开关正向转换器拓扑中使用 UC2842AQ - Vin=32、Vout=12、变压器比率1:2、负载14.13A、频率150kHz。

我们将以电流模式运行稳压器。 由于 MOSFET 次级侧的同步整流、稳压器将始终处于 CCM 模式。  

我们希望在输出端仅使用低 ESR (<5m Ω)陶瓷电容器(50 X 10uF)。 这会导致任何稳定性问题吗?  是否需要具有具有高 ESR 的钽电容器以实现稳定性? 只要我们有足够的电容来实现更好的负载阶跃响应、我们是否可以仅使用陶瓷电容器?

此致、

Veerasamy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以在输出端使用所有陶瓷电容器。 稳定性应由环路设计(如 II 型或 III 型补偿器)进行补偿、也可以通过环路设计进行补偿。