This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-Q1:外露散热焊盘连接

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002498/lp2951-q1-exposed-thermal-pad-connection

器件型号:LP2951-Q1

您好!

我将此部件用于电路板。

我的问题与外露散热焊盘有关:我通过过孔提供散热、但我必须将其连接到 GND 还是必须将其保持悬空?

该 P.N.的评估板原理图中 我看到散热焊盘接地、但我需要确保连接正确。

提前感谢您的支持。

此致

Jonata  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonata、  

    我们建议将散热焊盘连接到接地铜、以提高散热性能。  

    此致、   

    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    非常感谢您的反馈。

    此致

    Jonata