This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78:搜索 UA78、但需要 TO-252 (DPAK)

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: UA78, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002444/ua78-search-ua78-but-need-to-252-dpak

器件型号:UA78
主题中讨论的其他器件: LM317

大家好、

好消息是我们的 DIN  UA7805CKTTR

但现在客户需要 TO-252 (DPAK)封装  

我们是否有解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kygo、

    LM317AMDTX/NOPB 将是最佳选择、但它是可调版本。

      UA78 LM317
    AEC Q100标准
    输出选项 固定输出 可调节输出
    输出电流(最大值)(A) 1.5 1.5
    输入电压(最大值)(V) 38. 40
    输入电压(最小值)(V) 7. 3.
    输出电压(最大值)(V) 24 37.
    输出电压(最小值)(V) 5. 1.25.
    固定输出选项(V) 5、8、10、12、15、 24 -
    使能
    电源正常
    输出电容器类型 无电容、非陶瓷 非陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 40 38.
    噪声(uVrms) 52. 38.
    精度(%) 3.75 5.
    VDO (典型值)(mV) 2000年 2000年
    Iq (典型值)(mA) 4.3. 5.
    热阻 θJA (°C/W) 22. 24
    最小封装面积(mm2) 87.2744 45.5.
    封装类型 DDPAK/TO-263、TO-220、TO-220

    DDPAK/TO-263、SOT-223、TO-252、TO-220

    此致、

    Prakash L