This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24125:重复电源周期故障(VIN 至 VBATT 短路)继续

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002256/bq24125-failing-upon-repeat-power-cycles-vin-to-vbatt-short-continuation

器件型号:BQ24125

大家好、我现在从 Michael Welling 那里接管了这个问题。

我没有从数据表中清楚地了解 FB 电路。

FB 分压器是否有任何总阻抗或滤波建议?

FB 引脚的绝对最大值、直流和交流特性是什么?  

BAT 和 FB 引脚在充电以及条款/睡眠/暂停条件下的阻抗特性是什么?

我是否更正了将突出显示的电阻器连接到 GND 的断点、睡眠或暂停、并且将这些信号中的任何一个置位都不会让突出显示的电阻器浮动?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FB 引脚是电芯引脚、此引脚的绝对最大额定值为-0.3V 至20V

    有关建议的 FB 电阻器、请参阅数据表中的图22和23。 为了使 FB 补偿正常工作、内部 BAT 电阻器将比这大几个数量级。

    当发生 TERM、SLEEP、SUSPEND 以减少泄漏时、突出显示电阻器下方的 FET 接地端会断开。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。