This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF4132-Q1:输入电压要求

Guru**** 2797555 points

Other Parts Discussed in Thread: REF4132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002520/ref4132-q1-input-voltage-requirement

器件型号:REF4132-Q1
主题中讨论的其他器件:REF4132

您好!
不同 REF4132型号的输入电压要求是否相同? 看起来好像是这样的、但我想仔细检查一下。

原因是该器件的最大压降为~0.38V (125C @ 10mA)、因此对于5V 型号、您需要提供至少~5.4V 的电压、以确保在所有可能的工作条件下稳定运行。
遗憾的是、该器件还具有5.5V 的最大建议输入电压和6V 的绝对最大值、这不会为您的设计带来很大的裕度(如果您希望保持在建议的工作条件下、则电压变化为~2%)。

谢谢
Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    它们在不同电压型号之间是相同的、但通常这些规格都是为了考虑工艺变化和额外的裕量。 换句话说、  5.5V 推荐工作区域中的性能很容易具有200mV 的裕度、这意味着在5.3V 与5.7V 之间的性能可能非常相似-问题是我们不在这些电压下进行测试、因此无法实际指定这些条件下的性能。

    顺便说一下、这是我对这些器件内部工作的整体理解和看法。

    换言之、如果您的工作电压为5.7V、您可能会满意、我们只是不能正式推荐它、因为它没有特性。 只需注意电压调节、因为看起来可能会出现125C、如果您有一个通过电阻器编程的稳压器、则该电压可能会随温度变化。 如果该电压随温度升高、您可能会因为室温电压降低而离开。 如果电压随温度的升高而降低、则情况正好相反。

    请告诉我您认为这是否足够或您有其他问题。

    Tony