This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54040:TPS54040DGQ

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002407/tps54040-tps54040dgq

器件型号:TPS54040

你好、
我们在项目中使用 TPS54040DGQ。 我们发现我们的这种情况存在发热问题。
您可以在下面找到我们的电路参数。

输入电压为12VDC 或24VDC
输出电压为5.5VDC
Swiching 频率 电阻器为121kOhm (约为 - 1MHz)
输出电感器- 22uH (CDRH3D18NP-220N)
最大输出电流为350mA

我们可以看到、当负载电流增加时、PCB 中的输出电感器变热。
此外、输出电感器根据负载的不同、加热至60度(150mA 负载电流)及更高(负载电流增加时)。 还可以吗?
此外、如果使用24VDC 输入电压、我们可以看到加热速度更快。
您对这种情况有何看法?   此类加热对于该开关稳压器是否正常?  您可以建议什么解决方案来减少发热?