This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:UCD90320

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A, UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998502/ucd90320-ucd90320

器件型号:UCD90320
主题中讨论的其他器件:UCD9090A

我们使用的是 UCD90320和 UCD9090A。

我们是否可以用分配的不同地址来短接 PMBus,以便进行编程?

我们使用一个5x2 berg 接头对这些进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    UCD90320具有3个引脚 PMBus_ADDRESS、而 UCD9090A 具有2个 PMBus_ADDRESS 引脚。
    您是否进行了预焊接编程?
    您可以将 UCD90320 PMBus_ADDRESS 引脚短接。 但对于 UCD9090A、当 PMBus_address 引脚短接时、系统以10%的慢时钟运行。 是的、它们将具有不同的地址。 但我很好奇您如何在最终生产中处理 UCD90A 的地址?
    此致
    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们已有一段时间没有收到您的意见、并假设问题已得到解决。 如果需要进一步的帮助、请回复。

    此致

    Yihe