This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714EVM-551:UCC27714EVM-551失败

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002129/ucc27714evm-551-ucc27714evm-551-has-failed

器件型号:UCC27714EVM-551
主题中讨论的其他器件:UCC27714

你(们)好  

在没有强大的电源测试驱动信号的情况下、发现 Q1管道的驱动信号明显被其他道路挡住、尺寸约为2V

390V DC 输入之后、输出负载为2.4 Ω、模拟测试表上12V/5A 输出的状态。 波形如下所示。

经过帕雷西亚之后、我们快速关闭了390V 输入电压。

发现保险已损坏、使用万用表测量 Q1-Q4已损坏。

我们希望您帮助确认产品是否已损坏。  谢谢

最好

小庆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziaoquing、

    感谢您关注 UCC27714和 EVM。 建议的电源排序是首先施加390V 电压、并且在启动时理想情况下同时施加两个偏置电源。 这可确保控制器在存在高电压且稳定时执行软启动序列。 对于断电、我建议使用相反的序列。 关闭两个偏置电源、以便控制器停止运行、然后关闭390V 电源轨。 在操作前、请确保并始终监控390V HV 电压轨、并确保其处于低电压、以确保您的安全。

    如果 MOSFET 测量从栅源极到源极或从漏源极的低电阻、则很可能会损坏器件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Richard

    感谢你的答复。

    我们可以申请维修或退回从 TI store 购买的产品吗?

    最好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 EVM 不存在可保修的返修或维修服务。 为了进行自我修复、我将仅在施加低电压偏置的情况下确认驱动器和控制器输出的运行情况。 如果 MOSFET 受损、听起来就像这样、在 MOSFET 栅极短路端子的情况下、您可能需要断开/移除 MOSFET 栅极。

    此致、