This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A29:原理图审阅

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001953/tps548a29-schematic-review

器件型号:TPS548A29

你(们)好

您能否按所附内容查看原理图?

此致、
Noriyuki Takahashie2e.ti.com/.../TPS548A29RWWR.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noriyuki、

    如果可能、我建议在 Vout 和 PGND 之间再添加两个100uF 电容器、以减少输出电压过冲。  

    如果 DACOUT 通过62k 电阻器连接时为0.4V、则输出电压可能会略低于0.71V 的最小 Vout (5mV)。  FB 引脚连接到62k 电阻时、保持 DACOUT 为/高于0.6V、应防止这种情况发生。

    此致、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、

    添加一个与 C1828 (CFF)串联的1k Ω 电阻器、这样可以灵活地进行零放置、并在 CFF 值较大时改善负载调节