This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:MR 唤醒时序调节

Guru**** 2520540 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25150, BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001826/bq25150-mr-wake-up-timing-adjustment

器件型号:BQ25150
主题中讨论的其他器件: BQ25155

你好!

我们使用 BQ25150的运输模式功能来开启和关闭我们的应用。 我们希望将此唤醒时间(twake2)更改为1、而不是默认的2、但这似乎不可能?

BQ25150设置为运输模式后、MRCTRL 寄存器似乎复位为默认值。 问题是导通时间随后从1s 重置为2s

 

使用以下方法观察到:

 

步骤1.

电路板完全未通电、电池已取出。

 

步骤2.

电池已添加到电路板、电路板仍处于关闭状态

 

步骤3.

MR 输入被触发(按下按钮)

 

步骤4.

MCU 读取 MRCTRL 寄存器 MRCTRL 寄存器(地址= 0x30)

预期值为0x2A (默认值、twake2为2s)

 

步骤5.

MCU 向 MRCTRL 写入值0x0A (twake2现在为1s)。

 

步骤6.

MCU 请求发送模式:ICCTRL0被写入位7被设定为1。

 

步骤7.

观察到电路板已关闭(运输模式)

 

步骤8.

MR 输入被触发(按下按钮)

 

步骤9.

电路板在2s 之后才会开启(这是意外的、因为时间应为1s)

 

步骤10.

MCU 读取 MRCTRL 寄存器 MRCTRL 寄存器(地址= 0x30)

读取的值为0x2A、这是错误的、因为我们已经将0x0A 写入 BQ25150。

 

结论

BQ25150在进入运输模式后放弃其 MRCTRL 值。

 

是否有解决方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lasse、

    您能否提供所看到行为的波形(波形或逻辑分析仪图片)? 很高兴看到 INT 引脚、I2C 行为、 按钮按压和逻辑轨。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anthony!

    是的,我认为我可以… 因此、既然您正在请求此信息、我想应该可以减少从运输模式唤醒的 TWAKE2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! 只是为了澄清-这没有解决我的问题... 我没有看到标记了"这解决了我的问题"-是否有人要删除此标记?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lasse、

    不用担心、如果是同一个问题、我们仍然可以继续这个主题。  

    [引用 userid="393130" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001826/bq25150-mr-wake-up-timing-adjustment/3701907 #3701907 "]因此、由于您正在请求此信息、我猜可能会降低从运输模式唤醒的 TWAKE2数量?

    是的、通过修改 MRCTRL 寄存器中的 MR_WAKE2_TIMER 位、可以将唤醒2计时器配置为1或2秒。 此功能用于将器件从运输模式唤醒。  

    如果您可以使用所看到的行为的波形进行确认、以表明 twake2没有提供中断、那将会非常好。 您是否在电池和存在输入电压的情况下执行此操作?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lasse、  

    BQ25150使用 Twake2从运输模式中唤醒。 您可以通过更改寄存器来修改 twake2计时器的值、但是一旦您进入运输模式、寄存器值将重置为默认值2s。 如果您需要更短的唤醒时间、您可以查看 BQ25155、它使用 Twake1唤醒出厂模式、默认设置为 twake1 = 125ms。  

    此致、

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Arelis!
    非常感谢。 然后、我们看到的行为非常有意义、我不认为需要对波形进行滤波。 BQ25155似乎可以解决我们的问题。 我还看到它与引脚兼容...

    数据表的初始外观与 BQ25150非常相似。 我们还应该了解其他差异吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lasse、  

    主要区别在于 BQ25155具有经过稳压的 PMID、而 BQ25150是直通模式。 此外、一些默认寄存器也不同。 请参阅下表以进行快速比较:  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero