This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5410-Q1:用于断电延时时间的 ENA 电容器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001927/tps5410-q1-ena-capacitor-for-power-off-time-delay

器件型号:TPS5410-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS5410

Q1) VIN 为13.5V 时、开路负载 ENA 电压大约为多少?

Q2)如果 VIN 突然下降、我是否需要从 ENA 到 VIN 的二极管来保护 ENA 引脚(引脚上的电容为100uF)?

Q3)是慢速斜坡(<1V/s) ENA 电压正常(我假设是、这是由于滞后较大)

Q4)能否使用电压加串联电阻为电容(ENA 引脚)充电?  Vth、Rth?的限制 1k 欧姆时的4V 是否正常?

计划在 ENA 引脚与地之间添加一个100uF 电容器。 我还将向 ENA 引脚添加一个三态电流阱。  

在正常运行模式下、ENA 灌电流为0uA、VIN 为13.5V、TPS5410将产生5V 电压(电容器充电时和充电时)。 我喜欢向 ENA 引脚/电容器添加能量(在短时间内达到4V、1k 欧姆)。

在 ENA 衰减模式下、ENA 灌电流为15uA、 VIN 为12.6V、TPS5410 5V 输出仍然有效、ENA 电压将下降(100uF 电容器上为-10uA 和)、直到 TPS5410关断

在关断模式下、ENA 灌电流负载为13.3k 至接地以实现低 ENA 电压、VIN 为12.6V、5V 被关断。 我的低功耗模式。  

当 VIN 恢复到13.5V (第四种模式)时、我想帮助建立 ENA 引脚电容器电压、这要快于 TPS5410自身提供的典型5uA 电容器。 因此、1k 欧姆时的4V 电压是可以的? TPS5410 5V 再次上线后、我将关闭该快速电容充电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我需要向设计团队核实其中的一些详细信息。 我将在今天晚些时候作出答复。

    谢谢、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    我最初认为将 ENA 用作比较器是更好的选择。 但是、在信号链中进行早期比较意味着我不需要电流阱(2个 FET)、与5uA TPS5410电流相比、我可以使用更小的电容。