This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24050:NTC 值和温度下降时的充电电流

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000366/bq24050-charging-current-when-the-ntc-value-and-temperature-drops

器件型号:BQ24050

您好!  

在我们的设计中、我们使用具有10K NTC 的 bq24050。

为了检查 NTC 保护电路的正确功能、我们通过更改电阻器而不是 NTC 的值来模拟温度上升。  

我们将电阻器从10Kohm 更改为1Kohm (模拟温度超过80 C)。

当改变这个电阻值时、我们预计 bq24050的 IN 引脚充电电流会减少。

在我们的测试中、当我们将 NTC 仿真器电阻器设置为10K 时、我们看到充电电流为1A (如预期)。

当我们将 NTC 仿真器电阻器设置为1K 时、我们会看到一个不一致的值:充电电流被降低至30mA 或5mA、具体取决于被测的电路板。

电路板采用相同的设计、仅以不同批次生产。

在第二种情况下、当电阻器为1K 欧姆时、我需要帮助了解该预期电流。  

在这种情况下,电流应该是多少?

谢谢!

Leonardo Sandler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Leonardo、

    在这些情况下、您能否测量 TS 引脚上的电压?  

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    请参阅以下内容:

    电路板#1:30mA 电流@ 1KOhm

    10k -> TS=0.503V、Vbat=3.37V、USB_5V_UNSW=1022.39mA

    1K -> TS=0.03V 、VBAT=3.29V、USB_5V_UNSW=29.9548mA

     

    电路板#2:7MA 电流@ 1KOhm

    10k -> TS=0.499V、Vbat=3.37V、USB_5V_UNSW=1012.15mA

    1K -> TS=0.03V 、VBAT=3.29V、USB_5V_UNSW=7.07943mA

    谢谢、

    莱昂纳多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo、

    您要测量的电流是否流入 IN 引脚? 当 TS 电压低于高温禁用阈值(~178mV)时、应禁用充电。 您是否还可以附加原理图进行审阅?

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、您好、将在接下来的几天内进行内部审核并向您发送信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    IN 引脚上的电流实际上是0。  

    在我之前的测量中、我似乎测量了输入中另一个逻辑的电流。  

    感谢你们的指导!