请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14030-Q1 大家好、
我们的客户将 使用 LMR14030SSQDDARQ1作为电子乐器、并将请求 有关输出滤波器设计的建议。 然而、在检查原理图时、电路似乎不起作用、这是因为他使用了两组 LMR14030SSQDDARQ1 来生成+12V 和-12V 输出。 第二个开关的输出连接到系统接地、然后器件的接地用作系统的-12V 电源。 您能否确认这是否有效? 如果不是、请建议使用一些低噪声+/- 12V 稳压器、这些稳压器可用于电子乐器。 规格如下:
2.5A 时、VOUT 1 =+12V
1.5A 时 Vout2 =-12V
e2e.ti.com/.../Switcher_2D00_i-RevA.pdf
感谢您的支持!
此致、
Danilo