This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:用隔离器替代变压器

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520, UCC28950, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001758/ucc28950-replacement-of-transformer-with-isolater

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:UCC21520UCC27714

尊敬的先生  

 因为我正在使用 UCC28950PWR 设计直流/直流转换器。 对于交流/直流转换、我们使用 "基于 Vienna 整流器的设计"。  

请建议使用数字隔离器替换隔离变压器。   

**我们使用哪种隔离器替代隔离变压器。

请找到此处所附的设计文件。

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=CC9DC5B64794A42C

部件 制造商 器件型号 数量 价格($) mm²(μ m) 说明
T3 定制 定制 1 不适用 不适用 Ns1toNp:1  Ns2toNp:1  LP:1.3mH   
T2 定制 定制 1 不适用 不适用 Ns1toNp:1  Ns2toNp:1  LP:1.3mH   
T1 定制 定制 1 不适用 不适用 Ns1toNp:92.31 m Ns2toNp:92.31 m LP:3.43mH   
R3 定制 定制 1 不适用 不适用 电阻:134.31 kΩ 容差:0.0% 功率:0W   
R23 定制 定制 1 不适用 不适用 电阻:800 Ω 容差:0.0% 功率:0W   
R2 定制 定制 1 不适用 不适用 电阻:134.31 kΩ 容差:0.0% 功率:0W   
R1 定制 定制 1 不适用 不适用 电阻:134.31 kΩ 容差:0.0% 功率:0W   
M6 不适用 IdealFET6 1 不适用 不适用 VdsMax:179V IdsMax:93A   
M5 不适用 IdealFET5 1 不适用 不适用 VdsMax:179V IdsMax:93A   
M4 不适用 IdealFET4 1 不适用 不适用 VdsMax:750V IdsMax:9A   
M3 不适用 IdeFFET3 1 不适用 不适用 VdsMax:750V IdsMax:9A   
平方米 不适用 IdealFET2 1 不适用 不适用 VdsMax:750V IdsMax:9A   
M1 不适用 IdealFET1 1 不适用 不适用 VdsMax:750V IdsMax:9A   
输出电压 定制 定制 1 不适用 不适用 L:6.8 µH DCR:500 µΩ IDC:99A   
L1 定制 定制 1 不适用 不适用 Ns1toNp:100   µH:20mH LEake_L:20 μ H   
D14. 定制 定制 1 不适用 不适用 类型:?  VRRM:1.01kV IO:6.31A   
D13. 定制 定制 1 不适用 不适用 类型:?  VRRM:1.01kV IO:6.31A   
Cin 定制 定制 1 不适用 不适用 电容:744.56 μ F µF 降额电容:740 µF  mΩ VDC:742 V ESR:135.38 μ F 封装:空   

如果我们使用另一个接近它的值来更改这些组件、则会影响我的效率。  

此致

Sukhpal Singh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    您好像创建了 Webench 设计、您想获得一个预先设计的变压器。  通常、相移全桥设计需要定制变压器。  通常、Webench 提供的信息会提供给 Wurth、Renco 或 GCI 等磁性设计工作室、他们将根据 Webench 设计工具提供的变压器信息为该应用构建变压器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike  

     我还想提一下、我想从设计中移除两个变压器、因为它仅用于触发 MOSFET。 我是否可以使用 UCC21520。 请向我建议如何进行此更改。

    此致

    Sukhpal Singh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一个使用 UCC28950和 UCC27714高侧低侧栅极驱动器的 PSFB EVM 可能适用于您的应用。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluub02a/sluub02a.pd

    如果您尝试移除栅极驱动变压器、具有高压隔离功能的 UCC21520也将适合您的设计。

    此致、