This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:TPS53681 Vboot

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001981/tps53681-tps53681-vboot

器件型号:TPS53681

您好!

我在演示中尝试过、发现 VOUT_COMMAND 更改不能在 STORE_DEFAULT_ALL 之后保存、但如果 VBOOT 发生更改、则在 STORE_DEFAULT_ALL 命令之后、VOUT_COMMAND 可以保存为与 VBOOT 相同的值。  

我想知道这是否正常、为什么应该对齐这两个值? 另一个问题是 TPS53681没有 SVID (因此无需为 Intel 平台加电)、只是想知道为什么我们在 GUI 中仍然有 VBOOT?  

谢谢。

BR

Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在启动期间、Vout_command 等于引导电压。 因此、这是预期行为。

    我们有两个不同的 Boot 和 Vout_COMMAND 寄存 器来支持 RESET#函数。 在稳态条件下、我们可以更改 Vout_command 值。 但每当 RESET#引脚拉至低电平时、它将返回到引导电压。 有关 RESET#功能的详细信息、请参阅数据表(第43页)。

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:

    因此、每次启动时、实际电压应与 VBOOT 保持一致。  然后进入稳定状态、电压应与 Vout_COMMAND 对齐、 我们可以在 GUI 中单独设置 VBOOT 和 Vout_COMMAND。  如果我错了,请纠正我的问题。

    谢谢。

    BR

    Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    此假设不正确。 每次启动时间、Vout_command 都等于 Vboot。 在稳态之后、系统将继续使用等于 Boot 的 Vout_command。我们可以在使用 PMBus 的稳定性期间更改 Vout_command、然后 Vout 也会更改。

    没有 两个单独的 NVM 存储寄存器。 TPS53681控制器将仅在 NVM 中存储引导电压,而不是 Vout_COMMAND。 因此、每次启动时间、Vout_command 都等于 Vboot。

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:

    这意味着、如果我们要在断电时更改实际的 Vout、则更改 Vout_command 将不起作用、因为它将等于 Vboot。

    但是、如果我们想在线更改实际的 Vout (通电、处于稳定状态)、则可以更改 Vout_command。

    还有一个问题、您提到的这个 Vboot 和 Vout_command 规则是否适用于所有多相控制器? 比如英特尔和非英特尔控制器?  

    谢谢。

    BR

    Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    是的。  英特尔或非英特尔控制器的启动电压没有差异。   

    谢谢。

    此致、

    Rama。