您好!
我在演示中尝试过、发现 VOUT_COMMAND 更改不能在 STORE_DEFAULT_ALL 之后保存、但如果 VBOOT 发生更改、则在 STORE_DEFAULT_ALL 命令之后、VOUT_COMMAND 可以保存为与 VBOOT 相同的值。
我想知道这是否正常、为什么应该对齐这两个值? 另一个问题是 TPS53681没有 SVID (因此无需为 Intel 平台加电)、只是想知道为什么我们在 GUI 中仍然有 VBOOT?
谢谢。
BR
Mason
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在演示中尝试过、发现 VOUT_COMMAND 更改不能在 STORE_DEFAULT_ALL 之后保存、但如果 VBOOT 发生更改、则在 STORE_DEFAULT_ALL 命令之后、VOUT_COMMAND 可以保存为与 VBOOT 相同的值。
我想知道这是否正常、为什么应该对齐这两个值? 另一个问题是 TPS53681没有 SVID (因此无需为 Intel 平台加电)、只是想知道为什么我们在 GUI 中仍然有 VBOOT?
谢谢。
BR
Mason
您好!
在启动期间、Vout_command 等于引导电压。 因此、这是预期行为。
我们有两个不同的 Boot 和 Vout_COMMAND 寄存 器来支持 RESET#函数。 在稳态条件下、我们可以更改 Vout_command 值。 但每当 RESET#引脚拉至低电平时、它将返回到引导电压。 有关 RESET#功能的详细信息、请参阅数据表(第43页)。
谢谢。
此致、
Rama。
您好梅森、
此假设不正确。 每次启动时间、Vout_command 都等于 Vboot。 在稳态之后、系统将继续使用等于 Boot 的 Vout_command。我们可以在使用 PMBus 的稳定性期间更改 Vout_command、然后 Vout 也会更改。
没有 两个单独的 NVM 存储寄存器。 TPS53681控制器将仅在 NVM 中存储引导电压,而不是 Vout_COMMAND。 因此、每次启动时间、Vout_command 都等于 Vboot。
谢谢。
此致、
Rama。
尊敬的 Rama:
这意味着、如果我们要在断电时更改实际的 Vout、则更改 Vout_command 将不起作用、因为它将等于 Vboot。
但是、如果我们想在线更改实际的 Vout (通电、处于稳定状态)、则可以更改 Vout_command。
还有一个问题、您提到的这个 Vboot 和 Vout_command 规则是否适用于所有多相控制器? 比如英特尔和非英特尔控制器?
谢谢。
BR
Mason