This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230A:在 laod 条件下启动

Guru**** 2797615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61023, TPS61230A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002167/tps61230a-start-up-under-laod-condition

器件型号:TPS61230A
主题中讨论的其他器件:TPS61023

是否有人知道器件是否在负载条件下启动(由 EN 输入控制)?  

如果 我在输出端有负载(例如2A @ 5V)、并且我在 EN =>低电平时关断、然后 在 EN =>高电平时启动。 那么旧的电压和电流条件 是否恢复?  

我问、因为有些转换器不会这样做(例如 TPS61023)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    TPS61023A 在启动期间具有类似 TPS61023的预充电阶段。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我要求使用 TPS61230A 来替代 TPS61023。