This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36510:产生产生产生产生产生影响的电源拓扑

Guru**** 2796555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36510, TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002042/lmr36510-topology-of-generating-ngative-power

器件型号:LMR36510
主题中讨论的其他器件: TPS5430

大家好、

我的客户在旧项目中使用了 LMR36510、他想使用 LMR36510来生成负电压(-15V)、团队能否帮助评论以下问题?

1.有一个应用程序。 请注意、使用 TPS5430生成负电源、LMR36510是否应用相同的拓扑来生成反相电源?

https://www.ti.com/lit/an/slva257a/slva257a.pdf?ts=1621323195830&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

2.如果可行,输入电压范围是否可以是12V 至28V?

3.如果这种做法可行,我是否知道原因?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    当 Vin+Abs(VO)<65V 时,降压转换器可配置为反相降压升压,只有当您具有12V 输入-15V 输出时,1A 电流能力为 IIN+IO,因此-15V 电压将小于400mA。

    您可以参阅以下应用手册。

    www.ti.com/.../slyt286.pdf

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    非常感谢您的评论。

    我还记得、并非每个降压转换器都能够实现反相降压/升压拓扑、对吗? 如果是这种情况、我如何判断哪些器件可用于此类应用? 在 DCM 模式下运行时、是否可以关闭低侧 FET?

    BR、

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于环路补偿复杂、不建议使用电压模型控制降压。 PCM 和 COT 控制降压需要满足 Vin+ABS (Vo)< IC Vin max、 其中大部分可以配置为反相降压/升压、从宽输入电压部件(40V-100V)来看、我在使用降压转换器或控制器时没有发现任何问题、 只有 EN 或 UVLO 功能会由于 IC 的 GND 变为-Vo 而丢失。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    非常感谢您的支持。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    谢谢、我将结束这个问题。