This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5947:PCB 布局尺寸

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002130/tlc5947-pcb-layout-footprint

器件型号:TLC5947

数据表的第30页和第32页显示的数据略有不同。  它们具有不同的铜焊盘尺寸。 P32指定较大的铜焊盘、然后需要较大的阻焊层开孔。 散热焊盘的尺寸也非常不同。

在第32页 、顶部部分显示了外露焊盘、底部显示了两个与上述焊盘匹配的焊层不同选项。 然后、第33页提供了适合焊盘的焊锡膏防护层。

应遵循哪一项? 是否有任何绘图文件可供客户使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、您能在这种情况下提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    这两项都是可以的。 示例电路板布局、通孔布局和铜焊盘尺寸可能会因布局限制而异。

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monet。 两者都可以吗? 这是一个高质量的答案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    是的。 这取决于您的焊接技术。 第30页中的 patter 就足够了、但如果您想减少焊接难度、第32页中的图案将会更好。

    徐美奈