This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:bq76942 IIC 问题

Guru**** 2557530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001309/bq76942-bq76942-iic-issue

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件: BQ76952

你(们)好

采用 BQ76942和 ACK 响应的客户设计不稳定。

从上图中,我们可以看到反馈的 ACK 信号不稳定

为了验证问题、BQ76942禁用了通信\ion、然后使用 MCU 通过另一个板上的飞线与 BQ76952进行通信。 通信正常。

问题可能有两个方向。

第一个问题是 BQ76942的原理图

第二个是 BQ76942的问题

BQ76942原理图如下所示:

请帮助检查上述原理图。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    第三种可能的装配体存在某种缺陷。  

    在原理图中:

    • 然后输入电阻器 RC 为1k、最大推荐值为100欧姆。  电压误差可能很明显、但如果它们无法与器件通信、则不会如此。
    • C67的底部应连接到 VSS、而不是 VC0。  在瞬态期间、此连接会将 VC0推至低于 VSS。
    • PACK 引脚的典型电阻应为10k。
    • 不建议使用 REG18。 它是内部电路的电源、引入到器件中的噪声可能会中断运行。

    如另一个线程所述、如果一个线程与另一个线程进行通信、则 BQ76942和 BQ76952会对 I2C 使用相同的电路。  您可能已经检查了一些要检查的内容。

    确保 电路板上安装的 BQ76942器件是支持 I2C 的器件。  BQ76942和 BQ7694202为 I2C、其他可用版本为 SPI。 如果是间歇性的、则不会出现问题。  如果器件最初进行了通信、并且不再进行通信、请确保未将其编程为不同的通信类型。  

    时钟速率看起来很慢、应该是可靠的。 您还检查了 MCU 是否与另一个器件通信。   由于非板载连接工作正常、因此电路板的 MCU 部分显然良好。

    串联电阻器 R97通常会根据驱动的器件在 SDA 线路中提供轻微偏移、这在示波器波形中应该很明显。 BQ76942应将线路驱动为低电平的波形的不稳定看起来好像连接不良。  客户是否有多个电路板、它们是否看起来都一样?  是否已在 R97和 IC 引线上检查焊点?   R97值?  迹线的连续性?  

    如您所示、损坏可能在部件内部。  如果有多个电路板、是否都通过了相同的电路板测试?  可能会发生系统损坏、但也可能会损坏 MCU 或 SDA 线路上的其他组件。  是否更换过 IC、更换操作是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295

    感谢您的回复、非常有帮助。

    我需要删除机密信息的原理图。

    谢谢

    星号