This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:关于重新启动

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002139/ucc28180-about-restart

器件型号:UCC28180

您好、E2E、

我们的客户正在评估测试板上的 UCC28180。
在输入电压瞬时停止测试中、当停止时间为1毫秒时、一些人会正常重启、有些人需要200毫秒才能重启。
当输入电压下降时、VCC 也会下降、但它不会达到 UVLO。

TI 是否知道导致这种情况的原因?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    在输入电压瞬时停止的某些情况下,Vcomp 电压可能不会下降 ,然后输入电压再次下降,在这种情况下,由于即使没有重新启动,当 Vcomp 完全放电时,停止时间也将为1毫秒。 控制器甚至需要完全重启、这会导致在200ms 时启动时间更长。

    对于该控制器、这两个 evens 都应该是正常的逻辑。