This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:当使用外部电流源时、DESAT 引脚电压与 DESAT 引脚电流间的关系

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998428/ucc21750-desat-pin-voltage-vs-desat-pin-current-when-external-current-source-is-used

器件型号:UCC21750

UCC21750用于我们的栅极驱动板设计。 为了增强500µA μ A 的内部电流源、通过在 DESAT 引脚和 VDD 之间连接一个具有适当电阻值的电阻器来创建一个外部电流源(请参阅下图)。 根据与 DESAT 相关的 UCC21750数据表规格、当 OUT (L)为低电平且 IDESAT = 15mA 时、DESAT 引脚电压将测量最大1V。 这不是我们在实际测试中观察到的结果。 下表显示、尽管 IDESAT 大幅降低、但 DESAT 引脚电压仍明显高于数据表中指定的电压。 此外、DESAT 引脚电压随 IDESAT 的变化而显著变化。

数据表规格是否不正确? TI 是否有 DESAT 引脚电压与 IDESAT 的测试数据? 如果使用外部电流源、允许的最大 IDESAT 是多少?

谢谢、

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E!

    我将查找此参数的测试数据。 同时、您能否回答以下问题:

    • 在输入电流<15mA 时、DESAT 引脚上有多少个单位的电压大于1V?
    • 对于测量的 DESAT 引脚电压、该电压是否直接在栅极驱动器的 PIN2引脚3 (DESAT COM)两端测量?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我已经测试了八个 UCC21750芯片。 如原始帖子中的表格所示、当外部电流源高于2.3mA 时、在 DESAT 引脚上测量的电压超过1V。 该电压在栅极驱动器的 DESAT 引脚和 COM 引脚之间测量。

    如果根据 IDESAT 绘制 VDESAT 曲线图、则关系似乎是相当线性 的、这表明 UCC21750内放电路径中的 MOSFET 处于欧姆区域。 令人困惑 的是、VDESAT 远高于数据表规格的预期值。

    谢谢、

    云涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuntao、

    Andy 应尽快回答您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuntao、

    感谢您提供更多信息。 我已进入实验室、在我的一侧验证这一点、并获得了类似的结果。

    让我和我的团队一起讨论这个问题、我明天将通过 EOD (CST)向您介绍最新信息。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuntao、

    感谢您的耐心等待。 在得出此参数的结论之前、我还需要验证几个方面。 我可以在下周早些时候向您汇报最新情况。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您对此进行深入研究。 我期待着这一更新。

    云涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuntao、

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuntao、

    感谢您的耐心、也感谢您指出这一点!

    如需进一步说明、实际上在 DESAT 引脚悬空时测试了该 VDESAT_L 参数。 测试条件中还有一个拼写错误。 当 DASAT 引脚悬空时、吸入 DESAT 的实际电流来自内部电流源、电流为500uA、而不是15mA。

    您所进行的测量是正确的、可以使用消隐电容器放电电流(I_DCHG)参数的测试条件和值进行验证。 在此参数中、当 DESAT 为6V 时、放电电流典型值为15mA。 这与您在测量中记录的内部 DESAT 下拉 FET 的~400欧姆导通电阻保持一致。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢有关 VDESAT_L 的澄清 我还有一个问题:如果使用外部电流源、允许的最大 IDESAT 是多少? 如果我在 VDD=20V 和 DESAT 引脚之间使用7.5k Ω 电阻器、则外部电流源将为2.5mA、VDESAT_L=1.2V。 UCC21750的这个运行条件是否正常?

    谢谢、

    云涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuntao、

    我很快会回来。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuntao、

    增加电流的替代方法是将 R32连接到 OUTH 而不是 VDD。

    OUTH 将提供额外电流、以便在导通期间更快地为消隐电容器充电。  

    在关断期间、我建议添加一个与 OUTH 电阻器串联的肖特基二极管、以便在 OUTH 关断和 OUTL 导通时对二极管进行反向偏置。

    根据上述替代方案、在关断状态下、将不会有电流阱流过器件、如果连接到 VDD、则会出现这种情况。 我建议采用这种替代方案进行设计。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    非常感谢您的详细回答和建议。

    云涛