This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63031:TPS63031

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001543/tps63031-tps63031

器件型号:TPS63031

您好!

对于新的可穿戴设备、我们必须具有最低功耗、因此、我们可以放置什么最大电阻来保持 TPS63031处于禁用状态? 我可以使用1兆欧姆以上的电阻吗? 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

       如果您想要禁用 TPS63031、当输入电压最高时、Ven 应小于0.4V;

       您可以按如下方式计算 Ven:VEN=(Vin-Vdiode)*R31/(R31+R3)。  在该应用中、二极管的压降几乎为0.3。

        感谢您的到来、希望我的答复有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的回答。

    我的问题是,当两个二极管没有信号时,如果带有2Mohm 的 R31可以保持 EN 引脚处于低电平并且电源关闭或者这个电阻过高,并且 EN 引脚可能处于不稳定的状态...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好  

    如果 R31=2Mohm、这是可以的、 请小心 PCB 的高频噪声  

    BTW、如果二极管没有信号、 输入电压 将始终低于 最小值为1.6V 的 UVLO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。
    当 TPS63031的 VIN 由电池提供且低于3V 时、比较器输出变为低电平、然后 TPS63031的 VIN 从2V 变为3V、引脚 EN 下拉为1或2 Mohm...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

       感谢您的解释、并希望您的项目进展顺利;下次再见。