This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:两个 LP5569之间的时钟同步

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001928/lp5569-clock-synchronization-between-two-lp5569

器件型号:LP5569

你(们)好。

我的团队刚刚收到了一个新的定制板、它具有两个 LP5569、用于驱动6个 RGB LED。 我们观察 到需要时钟同步、因为对于周期大于一秒的 LED 动画、一个驱动器的 LED 开始相对于另一个驱动器异相。 因此、我们连接了两个 CLK 引脚、如数据表图122所示。

LP5569 1号将  CLK 引脚配置为输出、由用作时钟源的内部32kHz 振荡器驱动
输入 LP5569编号2 CLK 引脚

问题:

LP5569编号2在其时钟配置为输入时不起作用。 当被配置为输出时、它正常工作(但是发生了去同步)。  

在 BOOST-LP5569 (开发套件)中、具有同步功能的代码正常工作。 我们看到它在 CLK 布线中具有上拉电阻器。  

问题:同步两个或多个 LP5569时、该 CLK 上拉电阻是否是必需的? 我们在数据表中找不到此类信息。  

如果在解决这个问题方面有任何帮助、我们将不胜感激。

谢谢、

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    请参阅 LP5569数据表中的图19、其中提供了使用时钟发生器同步多个器件的参考设计。 由于引脚类型的原因、需要一个连接到 Vin 的上拉电阻器。

    如果方便、您可以提供设计原理图、我将帮助您进行检查。

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、感谢您的快速响应

    哦、是的、我们以前看到过图20。 尽管如此,由于我们的器件功耗很低,而且 我们在数据表中没有发现这种上拉是强制性的,因此我们选择不使用这种组件:(   
    我移除了两个 BOOST-LP5569 EVM 中的 CLK 上拉电阻、并注意到与定制板中的行为相同(2号驱动器停止工作)。 实际上、问题似乎是没有这个电阻器。

    是否有办法在内部为此引脚启用上拉电阻?

    此致、
    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monet、您好、请继续关注此案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    当 CLK 引脚被配置为输出引脚时、有必要串联一个上拉电阻器来生成高电平。  此引脚的类型是开漏输出。 没有为该引脚启用上拉的内部方法。

    最恰当的考虑

    徐美奈