This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 反激式有源钳位电路

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001600/flyback-active-clamp-circuit

器件型号:UCC2893

使用 UCC 2893创建反激式电源电路的有源钳位电路。
我使用 PSPICE 进行计算、但运行波形不稳定、不收敛。
考虑到原因是电阻的常数和 UCC 2893周围蓝色虚线所包围的部件中电容器的常数。

你知道什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的仿真电路是否不稳定? 为什么您认为该堵塞区域中的 R 或 C 常数导致的不稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    首先、我将不稳定性称为波形的圆圈部分。
    圈出的部分显示主开关 FET 关断、然后在短时间间隔后立即导通、然后再次关断。
    频繁短接通的这种情况称为不稳定。
    更改电阻器和电容器常数可以略微改善这种不稳定的行为、但没有什么更好的。
    我不知道如何设置电阻器和电容器、那么您能指出问题所在吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定您的原因是否有效、因为我无法读取您的电路。 您能否以更高的分辨率重新发送您的电路? 此外、您能否提供仿真电路以便我可以在 PSpice 中将其打开、以查看是否有任何关于 FET 开/关原因的信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请向我提供您的电子邮件地址以发送 PSPICE 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将其发送 至 hong_huang@ti.com 

    让我们通过电子邮件继续提供此支持。 我将关闭此主题。