This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:禁用后无法恢复

Guru**** 2811015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63060, TPS61023, TPS61230A, BQ24179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001535/tps61023-no-recovery-after-disable

器件型号:TPS61023
主题中讨论的其他器件:TPS63060TPS61230ABQ24179

我在 大约1A 输出负载、3.5V 输入(1节锂离子电池)和5V 输出时测试了该部件。 在 EN 关闭和打开(负载保持开启)之后、该器件仅显示0.2V 输出电压-它不会恢复电压。 将输出电流降至 100mA 以下后、它将完全恢复。 是否有可能在高负载电流下实现完全恢复(同时不移除负载)? 或者、您能否推荐另一个(类似的小)器件。 例如、TPS63060具有但不 具有所请求的性能(5V 时为3V 输入、1.5A 输出)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    TPS61023无法在1A 恒流负载下正确启动。 在软启动开始时、当输出电压低于0.4V 时、TPS61023会为输出电容器充电、电流约为350mA。 当输出电压充电至0.4V 以上时、输出电流将更改为具有输出电流能力以驱动2 Ω 电阻负载。

    我是否可以知道 TPS61023的后级电路是什么? 通常情况下、后级电路仅在特定电压下开始工作并消耗电流。 因此、当电压较低时、它不会像1A 恒定负载电流那样工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路驱动锂离子电池的 USB 输出、因此后级可以是一切。 通常,在关闭后,这样的负载(连接到 USB,例如智能手机)将关闭,升压控制器可以 启动,但您永远不知道客户连接了什么 ...

    另一个问题:TPS61230A 是否类似?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    后级电路还具有最小工作电压范围。 例如、如果 USB 输出连接到智能手机、并且内部 BQxx 充电器器件(例如 BQ24179)仅在输入电压高于3.6V 时工作。 启动时不能使用恒定负载电流模型作为真实的后级模型。