This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31707:PWRGD 引脚上的状态 LED 电路

Guru**** 2522480 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002299/lmz31707-status-led-circuit-on-pwrgd-pin

器件型号:LMZ31707

您好!

我希望在 LMZ31707RVQ 的 PWRGD 引脚上实现状态 LED。   TI 是否为此提供了任何默认配置? 如果不是、您能否提供一些建议? 数据表中指出、需要将上拉电阻器(10k 至100k)连接到5V 电源、但除此之外没有其他内容。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我猜您希望 LED 在检测到问题时亮起(红色 LED)。

    在这种情况下、您将需要一个高效/低电流 LED (< 2mA)和一个在 PWRGND 和5V 电源电压之间连接的1.25k Ω 串联电阻器。

    电流将通过(5V - LED_FORWARE_VOLTAGE)/1.25k 欧姆设置,因为  LED_FORWARE_VOLTAGE 通常 约为2.5V,这将导致(5V-2.5V)/1.25KOhms = 2mA。  

    LMZ31707电气表中显示 PWRGND 引脚可以灌入0.5mA、但我认为它应该能够处理2mA 电流。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    感谢您的快速回复!  这应该很容易实现、但我有一个最后的问题。  除了1.25kOhm 电阻器和 LED 之外、我是否还需要将10k Ω 至100kOhm 上拉电阻器与5V 电源串联?

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    无额外上拉。 您只需要1.25KOhms 电阻器和 LED。

    此致、

    Yitzhak