This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV700-Q1:SOT-23-THIN 与 SOT-23

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS784-Q1, TLV700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002063/tlv700-q1-sot-23-thin-vs-sot-23

器件型号:TLV700-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS784-Q1

大家好、

SOT-23-THIN 和 SOT-23之间的主要区别是什么? 只有不同的高度(以及热性能)?  

例如、采用 SOT-23-THIN 封装的 TLV700-Q1和采用 SOT-23封装的 TPS784-Q1 =>它们是引脚对引脚快插封装吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pengyu、  

    您对封装之间的区别及其对热性能的影响是正确的。 通常情况下、较大的封装具有更好的热性能-我必须验证这两个单独的封装是否同样适用。  

    最棒的

    Juliette