请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV700-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS784-Q1、
大家好、
SOT-23-THIN 和 SOT-23之间的主要区别是什么? 只有不同的高度(以及热性能)?
例如、采用 SOT-23-THIN 封装的 TLV700-Q1和采用 SOT-23封装的 TPS784-Q1 =>它们是引脚对引脚快插封装吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.