This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2981:在引脚4 (NC)和引脚5 (OUT)之间放置 TVS 二极管

Guru**** 2507515 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2981, TPS7A24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001817/lp2981-placing-a-tvs-diode-between-pin-4-nc-and-pin-5-out

器件型号:LP2981
主题中讨论的其他器件: TPS7A24

大家好、

出于认证原因、客户必须在 LP2981的引脚4和5之间放置一个 TVS 二极管。
这对于通过 EFT 测试是必要的。

通过在引脚4和引脚5上放置 TVS、可能会出现哪种类型的问题?

是否有不具有 EFT 敏感引脚的直接替代产品?

感谢你的帮助!

BR、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、  

    LP2981的 NC 引脚(引脚4)必须保持悬空、如果通过 TVS 连接到 Vout、则输出电压可以被移位。  

    对于压降替代方案、输入电压、输出电压和 Iload 是多少?  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您提供此信息!
    您能否估算出输出电压的偏移量?

     很高兴知道这一点

    • 输出电压将因噪音/漂移/“晃动”而变化的程度。
    • 瞬态调节的影响程度(以及是否降低最大 ILOAD)
    • 如果 LDO 可能变得明显热(并进入故障状态)

    关于更换、以下是要求:
    VIN 大约为5.1-5.5V

    Vout 为3.3V 固定电压和5.0V 固定电压、

    ILOAD (总计)预计介于50-150mA 之间(不确定3.3V 和5.0V 之间的平衡)

    BR、
    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、  

    NC 引脚直接连接到控制 LDO 精度的编程位。 我们知道、当 NC 引脚接地时、精度会改变0.75%。 对于 TVS、如果 NC 引脚也连接到 GND、我们预计输出电压会发生类似的0.75%的变化。 另一种交流性能、如瞬态调节、不会受到影响。  

    我将很快向您回复 不具有浮点引脚的潜在替代产品。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以考虑将 TPS7A24用作 P2P 解决方案来替代 LP2981、TPS7A24中的 NC 引脚没有内部连接。  

    ~Jason