This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754EVM-383:TPS23754 5V 输出设计

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754EVM-383, TPS23754, TPS23734, TPS23734EVM-094
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002012/tps23754evm-383-tps23754-5v-output-design

器件型号:TPS23754EVM-383
主题中讨论的其他器件: TPS23754TPS23734TPS23734EVM-094

尊敬的团队

我们称为 TPS23754EVM-383

https://www.ti.com/lit/ug/slvu304c/slvu304c.pdf?ts=1621318432724&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS23754%253FkeyMatch%253DTPS23754%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN 

适用于 TPS23754 5V/5A 输出设计。

1.此设计是否可以使用正向转换器支持5V/5A 的输出电压?

   -客户希望使用正向拓扑来设计输出5V/5A。

2. 需要修改哪个部分? 例如:变压器还是反馈电阻器?  

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

     

    感谢您的提问。

     

    TPS23754能够支持5V/5A 的有源钳位正向(ACF)。

    我推荐在 ACF 拓扑中使用 TPS23754 5V/5A 的 PMP5818参考设计。

     

    此外、我建议查看 TPS23754的下一代器件 TPS23734、它也可用于 ACF 中的5V/5A。

    我建议采用 TPS23734EVM-094设计、这是5V/5A ACF 拓扑设计。

     

    请随时查看这些设计、如果您有任何其他问题、敬请告知。

     

    此致、

    Brett Colteaux

    尊敬的 Denny's: