This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27533:'x'在真表中的含义是什么?

Guru**** 2506715 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27536

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001761/ucc27533-what-s-the-x-meaning-in-true-table

器件型号:UCC27533
主题中讨论的其他器件:UCC27536

您好!

在数据表真实表中、有"float"和"x"。

我认为 float 表示"保持此引脚未连接"、对吧?

"x"的意思是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、浮点意味着如果您将引脚保持未连接任何引脚。  

    而且,“X”是“无关”的缩写。 基本上、另一个引脚的优先级高于其中的 X 引脚。  

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮、否则如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    正如您解释的"X"是"无关"、我仍然对下表中的"X"感到困惑。  

    对于 UCC27536DBV、虽然"EN PIN"为 H、但如果我 将"IN-/IN+"设置为 H、"OUT PIN"将为 L;将"IN-/IN+"设置为 L、"OUT PIN"将为 H、

    "EN 引脚 H、 IN-/IN+ X"的设置与上述两行内容相矛盾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC27536是反相驱动器、这意味着当 IN-为高电平时、OUT 引脚将变为低电平。

    逻辑真值表中的 X 只是表示引脚处于悬空状态、在此期间、IN-被内部上拉至高电平、并且由于它是反相驱动器、当 EN 为高电平时、OUT 被反转、而 IN-被拉至高电平。

    希望这能澄清。

    此致、

    -Mamadou