This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2577:这是数据表上的拼写错误

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001229/lm2577-is-this-a-typo-on-the-data-sheet

器件型号:LM2577

这是数据表上的一个拼写错误

Typeon

或者是指 本段中的>=47uf 上限

而设计人员选择的是100uf 与47uf

还有一个快速问题。   

我是否正确地假设这个100uF 电容器是电解电容器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    输入上的电容器应高于47uF、因此我们在那里使用了100uF 的电容器。 这将减少输入电压纹波。 输入电容器需要具有一定的尺寸才能使转换器正常工作、但如果系统的输入纹波仍然很高、则可能需要增加输入电容器。 通常、增大输入电容只会对系统和转换器运行产生积极影响。

    您可以使用电解电容器、但我建议添加一个并联的陶瓷电容器、例如1uF 或10uF、以便在输入端具有低阻抗并获得更低的纹波。 对于转换器、电解电容器是可以的。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的观看。  它为我清除了一些东西。  ∑我只能弄清楚Iload (max)想要汇总我的一天是完美的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我希望您能够找到最大负载的总和? 我能提供什么帮助吗?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以提供帮助。  

     公式#15

    可以确认术语"ILOAD (max)"的替代 值将为(.225+.225)。   

    这适用于电路44中的 RC。  

    我得到的东西远超过2k。

    IE。  (750*(.225+.225)*(15+5*1)^2)/5^2.

    谢谢

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    是的、在这种情况下、Iload 的和是正负输出中的电流。 因此、如果两个输出上的负载电流均为225mA、则该值为450mA。

    即使您计算的值高于3千欧、也不要使用更高的值3千欧。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢您。

     自从我的电路101课程以来已经有30多年的历史了, 所以我不得不阅读和解释数据表已经有一段时间了;)

    再次感谢