This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:BQ25150、BQ25155和 BQ25157之间的差异

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25157, BQ25155, BQ25150
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001707/bq25150-differences-between-bq25150-bq25155-and-bq25157

器件型号:BQ25150
主题中讨论的其他器件:BQ25155、BQ25157

您好!

它们之间的主要区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主要区别在于 BQ25155和 BQ25157具有调节的 PMID、而 BQ25150是直通。 下表还显示了差异:

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否也可以对 BQ25155和 BQ25157使用为 BQ25150制作的相同原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、每个器件都是引脚对引脚兼容的、因此可以为每个器件使用相同的原理图。

    此致、

    Anthony Pham