This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1499Q:调试期间它一直停止工作、故障代码显示001

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: EMB1499Q, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998931/emb1499q-it-always-stops-working-during-debugging-and-the-fault-code-shows-001

器件型号:EMB1499Q

EMB1499Q 有两点:

1.TM 引脚 是测试模式选择引脚、但我不知道它是进入测试模式还是悬空的高电平?

初级电流限制故障与电流模式故障有何区别?  因为电流感应电阻器的电阻在通过电流限制放大器后同时发送到 PWM 和电流限制故障模块。 或者、如何设置电流限制保护点。

我现在正在调试001的总故障并停止工作、我不知道原因。

请为其提供支持。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chime、您好!

    1. 您能解释一下您尝试进入测试模式的原因吗? 对于正常运行、该信号应接地。
    2. 很遗憾、我不理解这个问题。 您能不能澄清您想要理解的内容。

    对于故障001、下面链接了一个类似的线程。 请通读、查看建议是否有帮助。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/841442/tms570ls0714-in-tms570ls0714-emb1499-is-giving-error-of-primary-side-current-sense-to-emb1428/3112372?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=EMB1499%25252525252520primary%25252525252520side%25252525252520current%25252525252520limit#3112372

    谢谢、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Geoff

    非常感谢您的快速响应。

    我认为测试模式是 EMB1499不关心故障并可以继续运行、这样我就可以测试 EMB1499的输出 PWM 是否正常。

    我是说、VSENSE _ LS 是 PWM 调节信号和电流限制信号。  如果在发生001故障时调节 VSENSE _ LS 的电压、则 PWM 也会受到影响。  实际输出电流没有我希望的那么高。

    谢谢、

    提示音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 EMB1499不与 EMB1428搭配使用时、EN、FAULT [2:0]和 DIR 等引脚是否应与上拉电阻器连接?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chime、您好!

    很抱歉、响应延迟、遗憾的是、我们对这些旧器件的支持有限。

    1. 我的理解是、TM 引脚用于访问 TI 内部的测试模式、但我将 对此进行确认。
    2. 从方框图(正如您在之前的答复中所述)中、VSENSE_LS 首先经过电流限制比较器、此逻辑用于在发生故障时禁用栅极。 从数据表的"故障检测和故障代码"部分中删除了"故障检测和故障代码"。

    EMB1499和 EMB1428被设计成串联使用。 除了数据表和参考设计指南中包含的建议之外、我们没有其他建议。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Geoff

    非常感谢您的快速响应。

    是否有类似的新器件? 请介绍一下、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chime、您好!

    B79606和 BQ79616是我们较新的6节和16节电池器件。 请查看数据表、了解这些器件是否能满足您的需求。 如果这些器件的平衡电流不足、则始终可以将外部 FET 与 BQ79606或 BQ79616搭配使用。

    谢谢、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Geoff

    非常感谢您的快速响应。

    BQ79616是  无源电池平衡。  我需要主动平衡。 我之所以选择 EMB1499、是因为它是一款双向直流/直流控制器。

    谢谢、

    提示音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chime、您好!

    如果您真的不想使用被动平衡、我建议您将 EMB1499与 EMB1428结合使用、因为这些器件是专门设计用于协同工作的。

    谢谢、

    Geoff