This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495-Q1:原理图审阅

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001951/lm61495-q1-schematic-review

器件型号:LM61495-Q1

你(们)好  

您能否查看随附的3个原理图?

此致、

Noriyuki Tawkahashie2e.ti.com/.../LM61495Q3RPHRQ1_5F00_3.xlsxe2e.ti.com/.../LM61495QRPHRQ1_5F00_2.xlsxe2e.ti.com/.../LM61495QRPHRQ1.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noriyuki、

    IC 501原理图

    • 对于12V 输出电压、R505应为9.09k
    • 51kΩ Ω 的 RT 会产生大约300kHz 的开关频率
    • 是否需要这么大的输出电容? 对于可调输出电压、设计电路以实现最低输出电压设置。 对于9V 电压、使用4 x 47uF 电容就足够了。
    • 输入滤波器可更改为400kHz 数据表建议值(图9-15)。
    • 为什么该电路输入电压轨需要这么多电容器?  

    IC 504原理图

    • 对于5V 输出电压、R614应为24.9K
    • 输入滤波器可更改为400kHz 的数据表建议(图9-15)、由于电路在300kHz 左右运行、因此建议与上述建议相同。

    IC 1701原理图

    • 输入滤波器可更改为400kHz 的数据表建议(图9-15)、由于电路在300kHz 左右运行、因此建议与上述建议相同。
    • 其他一切看起来都不错  

    此致、

    Jimmy