This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625:在 WEBENCH 仿真中开关频率未达到2.1MH

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001099/lmr23625-switching-frequency-not-reaching-2-1mhs-at-webench-simulation

器件型号:LMR23625

尊敬的专家

对于我的低 PCB 预算设计、我选择了使用 LMR23625、并使用了 Webench。  

I quite:6.2v 至26.6v 的 VIN、 Iout=1.2A -(短峰值为1.5A)

器件是2.1MHz 器件- 效率不是我的主要关注点、空间是。

WEBENCH 将我的工作开关频率降低至 467KHz……  (由于频率较高、我打算减小电感器尺寸、但我发现自己下降到467……)

因此、我要问:  

该器件是否在2.1MHz 下工作、并且 仅在 Vin 下降时自动降低其频率?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能否与大家分享一下我的仿真结果、它是2.1Mhz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Daniel

    请参见2张封装的屏幕照片

    我没有运行仿真波形、但您仍然可以在仿真中获取数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当频率为467Khz 时、输入电压是多少?

    如果您设置6.2V。 该器件将回到频率文件夹、通过降低频率来扩展占空比、但如果您更改为13.5V、频率将为2.1Mhz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的朋友

    我仍然不了解器件行为-请您帮助:
    我的输入电压随时间变化: 器件是否 仅在 Vin 下降时自动降低其频率?  

     我很高兴收到专家的答复

    Haggai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、有关详细说明、您可以参阅数据表 第7.3.5节

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!