请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR23625 尊敬的专家
对于我的低 PCB 预算设计、我选择了使用 LMR23625、并使用了 Webench。
I quite:6.2v 至26.6v 的 VIN、 Iout=1.2A -(短峰值为1.5A)
器件是2.1MHz 器件- 效率不是我的主要关注点、空间是。
WEBENCH 将我的工作开关频率降低至 467KHz…… (由于频率较高、我打算减小电感器尺寸、但我发现自己下降到467……)
因此、我要问:
该器件是否在2.1MHz 下工作、并且 仅在 Vin 下降时自动降低其频率?