This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:LM5143-Q1:可在任何输出电压下进行电流感应

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001565/lm5143-q1-lm5143-q1-current-sense-at-any-output-voltage

器件型号:LM5143-Q1

你好。

LM5143-Q1允许使用从相位输出到 Voutx 引脚的分压器设置输出电压 (根据输出通道、x=1或2)

但 电流感应放大器也使用 Vout x 引脚来测量电流。  信号被引入 Voutx 和 CSx 引脚 (根据输出通道 x=1或2)

通过在 Voutx 引脚上引入分压器、电流感应放大器无法正常工作、因为它看不到正确的电流信号

我认为、可以通过放置一个诱人的分压器来将信号缩放到 CSx 引脚来解决这个问题

你跟我在一起了吗?

非常感谢

Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    无需分压 VOUT 和 CS 电压-只需使用使用 FB1/2引脚的可调节反馈选项(将负载处 VOUT 感应点的电阻分压器连接到相应的 FB 引脚)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。 你是对的! 控制器具有独立的输出电压(Vout1 nad Vout2)和反馈(FB1和 FB1)输入。 这允许将 Vout 1、Vout2连接到相电输出、 并将 FB1、FB2连接到分压器。 非常感谢您的快速友好和有效支持!

    Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Nicola。